生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
chemSHERPA®に対するNBKの取り組み・発行依頼chemSHERPAに関するNBKの取り組み内容や、発行の依頼方法についてご紹介します。2026年09月07日 time >
chemSHERPAに関するNBKの取り組み内容や、発行の依頼方法についてご紹介します。
2026年09月07日 time >
⾼温環境での耐熱ボルト(ねじ)の引張強度の変化|実測データに基づく設計サポートカタログ値だけでは判断が難しい、高温下での材質選定。蓄積された実測データを基に、NBKが最適な選定をご提案いたします。2026年06月15日 time >
カタログ値だけでは判断が難しい、高温下での材質選定。蓄積された実測データを基に、NBKが最適な選定をご提案いたします。
2026年06月15日 time >
おねじ部品用ヘクサロビュラ穴 JIS B 1015:2018 より抜粋JIS B 1015「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴(Hexalobular Internal Driving Feature for Bolts and Screws)」について説明するページです。2026年05月13日 time >
JIS B 1015「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴(Hexalobular Internal Driving Feature for Bolts and Screws)」について説明するページです。
2026年05月13日 time >
カップリング - セットスクリュータイプのスリップトルクカップリング - セットスクリュータイプのスリップトルクを説明するページです。2025年11月26日 time >
カップリング - セットスクリュータイプのスリップトルクを説明するページです。
2025年11月26日 time >
生産現場のためのラッチ・掛け金過酷な環境にも安心して使える、専門メーカのラッチ・掛け金です。高い防塵性、強力な防振性があります。2025年10月29日 time >
過酷な環境にも安心して使える、専門メーカのラッチ・掛け金です。高い防塵性、強力な防振性があります。
2025年10月29日 time >
機能性ステンレスねじの特性磁性検出,高強度,耐熱に効果のある、SUS316L,SUS310S,などの「機能性ステンレスねじの特性(Property of High Performance Stainless Steel Screws)」について説明するページです。2025年10月28日 time >
磁性検出,高強度,耐熱に効果のある、SUS316L,SUS310S,などの「機能性ステンレスねじの特性(Property of High Performance Stainless Steel Screws)」について説明するページです。
2025年10月28日 time >
樹脂ねじの特性・ねじり破断トルクや強度についてPEEK,PTFE,PPS,PC(ポリカーボネート),PP(ポリプロピレン)などの「樹脂ねじの特性(Plastic Screw Property)」について説明するページです。2025年06月24日 time >
PEEK,PTFE,PPS,PC(ポリカーボネート),PP(ポリプロピレン)などの「樹脂ねじの特性(Plastic Screw Property)」について説明するページです。
2025年06月24日 time >
六角穴付きボルトJIS B 1176:2015、ISO 4762:2004より抜粋 JIS B 1176「六角穴付きボルト(Hexagon Socket Head Cap Screws)」について説明するページです。2025年04月30日 time >
JIS B 1176「六角穴付きボルト(Hexagon Socket Head Cap Screws)」について説明するページです。
2025年04月30日 time >
ねじ規格・技術資料ねじのJIS規格、材料特性、表面処理の特長、その他設計に必要な技術資料をまとめています。2025年02月21日 time >
ねじのJIS規格、材料特性、表面処理の特長、その他設計に必要な技術資料をまとめています。
2025年02月21日 time >
ねじの課題解決のヒントお客さまのお困りごと・課題から、解決のヒント(事例・商品・サービス)を探せます。 ねじの専門メーカのNBKから最適な商品・サービスをご案内します。 2025年01月28日 time >
お客さまのお困りごと・課題から、解決のヒント(事例・商品・サービス)を探せます。 ねじの専門メーカのNBKから最適な商品・サービスをご案内します。
2025年01月28日 time >
国際単位系(SI)JIS Z 8000-1「国際単位系(SI)(International System of Units)」について説明するページです。2024年11月22日 time >
JIS Z 8000-1「国際単位系(SI)(International System of Units)」について説明するページです。
2024年11月22日 time >
単位記号・体積の求め方「単位記号・体積の求め方(Unit Symbol and Volume Calculation)」について説明するページです。2024年11月22日 time >
「単位記号・体積の求め方(Unit Symbol and Volume Calculation)」について説明するページです。
慣性モーメント GD2慣性モーメント「GD2」について説明するページです。2024年11月22日 time >
慣性モーメント「GD2」について説明するページです。
断面の断面二次モーメント、断面係数、回転半径その他「断面の断面二次モーメント、断面係数、回転半径その他(Cross Section's Area Second Moment, Section Modulus, Rotation Radius)」について説明するページです。2024年11月22日 time >
「断面の断面二次モーメント、断面係数、回転半径その他(Cross Section's Area Second Moment, Section Modulus, Rotation Radius)」について説明するページです。
アルミニウム合金A5052,A2017, A6063, A7075などの「アルミニウム合金(Aluminum Alloy)」について説明するページです。2024年11月22日 time >
A5052,A2017, A6063, A7075などの「アルミニウム合金(Aluminum Alloy)」について説明するページです。
材料規格対比表「材料規格対比表(Comparison table of material)」について説明するページです。2024年11月22日 time >
「材料規格対比表(Comparison table of material)」について説明するページです。
新規保存