機械要素部品 |新商品
ストッパスクリューを発売しました。
2026年10月27日
T字ノブを発売しました。
ボールノブを発売しました。
アルミ取っ手を発売しました。
プラスティックボールのバリエーションを追加しました。
コニカルグリップに新サイズを追加しました。
セルフロックプラスティックボールに新サイズを追加しました。
アルミボールに新サイズを追加しました。
ステンレスボールに新サイズを追加しました。
ステンレスウィングノブに新サイズを追加しました。
ステンレスバーノブに新サイズを追加しました。
アルミ取っ手に新サイズを追加しました。
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
ノブとは?種類や特長を解説!設計者のための機械要素部品解説 ノブ編ページです。ノブとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ノブについてわかりやすくご紹介しています。2026年09月29日 time >
設計者のための機械要素部品解説 ノブ編ページです。ノブとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ノブについてわかりやすくご紹介しています。
2026年09月29日 time >
機械・装置の状態を手元で確認できるようにしたい【作業性向上・作業工数削減】機械・装置の状態が表示可能なスイッチボックスをご紹介。2026年08月17日 time >
機械・装置の状態が表示可能なスイッチボックスをご紹介。
2026年08月17日 time >
スイッチボックスの設計工数を削減したい【設計工数削減】クリック操作で仕様選定できる選定システムをご紹介。2026年08月17日 time >
クリック操作で仕様選定できる選定システムをご紹介。
大型板金・パネルなどの累積ピッチずれにより締結が難しい箇所にねじを締結したい【作業性・メンテナンス】球面座金を使用して累積ピッチずれと角度ずれを許容できる特殊ねじをご紹介。2026年05月26日 time >
球面座金を使用して累積ピッチずれと角度ずれを許容できる特殊ねじをご紹介。
2026年05月26日 time >
アクセス困難な箇所のねじを簡単に締めたい【作業性・メンテナンス】先端にリセス穴を設けることで裏側から作業できるカスタム加工が可能なねじをご紹介。2026年05月26日 time >
先端にリセス穴を設けることで裏側から作業できるカスタム加工が可能なねじをご紹介。
装置・ロボットの状態を遠くからでも確認したい【安全・予防措置】全方向から視認できるLED表示で状況の見落としを防ぐことができるスイッチボックスをご紹介。2026年05月26日 time >
全方向から視認できるLED表示で状況の見落としを防ぐことができるスイッチボックスをご紹介。
工数がかかる部品の工数削減・コストダウンをしたい【設計工数削減】切削加工から鋳物への置き換えをご提案。2026年05月26日 time >
切削加工から鋳物への置き換えをご提案。
ねじでお困りごとありませんか?その課題、NBKが解決!機械部品の鍋屋バイテック会社(NBK) e-nedzi.com(ネジコム)では、ねじ先端加工や表面処理等、お客様のご使用目的にあった特殊ねじを製作致します。また特殊材質ねじや樹脂ねじ、ゆるみ止めの取り扱いもございます。2026年04月08日 time >
機械部品の鍋屋バイテック会社(NBK) e-nedzi.com(ネジコム)では、ねじ先端加工や表面処理等、お客様のご使用目的にあった特殊ねじを製作致します。また特殊材質ねじや樹脂ねじ、ゆるみ止めの取り扱いもございます。
2026年04月08日 time >
インデックスプランジャとは?特長や選び方を設計者向けに解説!設計者のための機械要素部品解説 インデックスプランジャ編ページです。インデックスプランジャとは何か、使用例、種類と特長など、インデックスプランジャについてわかりやすくご紹介しています。2026年04月01日 time >
設計者のための機械要素部品解説 インデックスプランジャ編ページです。インデックスプランジャとは何か、使用例、種類と特長など、インデックスプランジャについてわかりやすくご紹介しています。
2026年04月01日 time >
高精度プランジャで押し出し荷重を安定させたい押しねじとフランジ構造による荷重の安定制御が可能なプランジャがあります。2025年11月04日 time >
押しねじとフランジ構造による荷重の安定制御が可能なプランジャがあります。
2025年11月04日 time >
クランプレバーとは?ねじの締めつけを効率化する特長や使い方を解説!設計者のための機械要素部品解説 クランプレバー編ページです。クランプレバーとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、クランプレバーについてわかりやすくご紹介しています。2025年10月28日 time >
設計者のための機械要素部品解説 クランプレバー編ページです。クランプレバーとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、クランプレバーについてわかりやすくご紹介しています。
2025年10月28日 time >
リニアスライドレールとは?種類と特長を一挙紹介!設計者のための機械要素部品解説 リニアスライドレールのページです。リニアスライドレールとは何か、使用例、種類や選び方など、リニアスライドレールについてわかりやすくご紹介しています。2025年06月02日 time >
設計者のための機械要素部品解説 リニアスライドレールのページです。リニアスライドレールとは何か、使用例、種類や選び方など、リニアスライドレールについてわかりやすくご紹介しています。
2025年06月02日 time >
ローラガイドとは?種類と使い方を一挙紹介!設計者のための機械要素部品解説 ローラガイドページです。ローラガイドとは何か、使用例、種類や選び方など、ローラガイドについてわかりやすくご紹介しています。2025年06月02日 time >
設計者のための機械要素部品解説 ローラガイドページです。ローラガイドとは何か、使用例、種類や選び方など、ローラガイドについてわかりやすくご紹介しています。
プランジャーの種類、特長、用途を設計者向けに解説設計者のための機械要素部品解説 プランジャー編ページです。プランジャーとは、ワークを位置決め・固定するための機械要素部品です。使用するメリット、使用例、種類と特長など、プランジャーについてわかりやすくご紹介しています。2025年02月03日 time >
設計者のための機械要素部品解説 プランジャー編ページです。プランジャーとは、ワークを位置決め・固定するための機械要素部品です。使用するメリット、使用例、種類と特長など、プランジャーについてわかりやすくご紹介しています。
2025年02月03日 time >
SUH660とはSUH660とはオーステナイト系耐熱鋼です。⾼い⾼温強度を持っており、700℃までの環境において、使⽤されます。2025年01月28日 time >
SUH660とはオーステナイト系耐熱鋼です。⾼い⾼温強度を持っており、700℃までの環境において、使⽤されます。
2025年01月28日 time >
リニアクランパ・ズィーの採用事例・特殊品リニアクランパ・ズィーの採用事例・特殊品の紹介。ドリル加工時の振動防止や充填機の電源遮断時の位置保持・非常停止、試験装置の位置保持などの事例を動画で紹介。重量物の位置決め・緊急ブレーキ等の課題解決に最適な商品を掲載しております。 2024年05月28日 time >
リニアクランパ・ズィーの採用事例・特殊品の紹介。ドリル加工時の振動防止や充填機の電源遮断時の位置保持・非常停止、試験装置の位置保持などの事例を動画で紹介。重量物の位置決め・緊急ブレーキ等の課題解決に最適な商品を掲載しております。
2024年05月28日 time >
新規保存