公開日:2026年08月17日

機械・装置の状態を手元で確認できるようにしたい【作業性向上・作業工数削減】

このエントリーをはてなブックマークに追加

機械・装置の状態が表示可能なスイッチボックスがあります

装置の状態確認を表示灯で行っている場合、作業位置によっては表示灯が見えにくく、確認作業に手間がかかることがあります。
NBKのスイッチボックスは、最大7色に発光するLEDライトを搭載し、装置・ロボットの状態を手元でも確認できます。
表示灯を見上げる手間を減らし、状態確認のしやすさと作業性向上に貢献します。


 

 

推奨ページ

スイッチボックス



お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 生産性・作業性向上 安全対策・予防措置 カスタマイズ 機能美・デザイン 自動化・ロボット・電動化 作業性・メンテナンス 設計工数削減 工作機械 課題解決事例集 自動化ソリューション
このエントリーをはてなブックマークに追加