機械要素部品 |新商品
ストッパスクリューを発売しました。
2026年10月27日
T字ノブを発売しました。
ボールノブを発売しました。
アルミ取っ手を発売しました。
プラスティックボールのバリエーションを追加しました。
コニカルグリップに新サイズを追加しました。
セルフロックプラスティックボールに新サイズを追加しました。
アルミボールに新サイズを追加しました。
ステンレスボールに新サイズを追加しました。
ステンレスウィングノブに新サイズを追加しました。
ステンレスバーノブに新サイズを追加しました。
アルミ取っ手に新サイズを追加しました。
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
加工機へのワークの取りつけ・取りはずしを自動化したい【工作機械】【ロボット】工作機械へのワーク搬入出に最適なグリッパをご紹介します。2026年09月29日 time >
工作機械へのワーク搬入出に最適なグリッパをご紹介します。
2026年09月29日 time >
ノブとは?種類や特長を解説!設計者のための機械要素部品解説 ノブ編ページです。ノブとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ノブについてわかりやすくご紹介しています。2026年09月29日 time >
設計者のための機械要素部品解説 ノブ編ページです。ノブとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ノブについてわかりやすくご紹介しています。
自動車製造工程(切削・研削工程)の課題を解決する自動車製造の切削・研削工程における、自動化、サイクルタイム短縮の対応をご紹介。2026年09月29日 time >
自動車製造の切削・研削工程における、自動化、サイクルタイム短縮の対応をご紹介。
協働ロボットハンド(グリッパ)NBKの協働ロボットハンド(グリッパ)は、高把持力、セルフロック機構、360°LED表示が強み。「協調作業」「共存作業」などの、協働ロボットを活用し高い把持力が必要となる作業におすすめなグリッパのご紹介です。2026年09月29日 time >
NBKの協働ロボットハンド(グリッパ)は、高把持力、セルフロック機構、360°LED表示が強み。「協調作業」「共存作業」などの、協働ロボットを活用し高い把持力が必要となる作業におすすめなグリッパのご紹介です。
ツールチェンジャの設計を省力化したい【自動化・ロボット】電源・エア不要で自動脱着できる機械式ツールチェンジャをご紹介。2026年09月29日 time >
電源・エア不要で自動脱着できる機械式ツールチェンジャをご紹介。
ツールチェンジャNBKは3種類のツールチェンジャを取り扱っています。締結・解除のための動力源が不要な「オートツールチェンジャ」、手動での取りつけ・取り外しが可能な「マニュアルタイプ」、空気圧によって締結・解除する「空気圧タイプ」、それぞれの特長や仕様をご紹介します。2026年09月29日 time >
NBKは3種類のツールチェンジャを取り扱っています。締結・解除のための動力源が不要な「オートツールチェンジャ」、手動での取りつけ・取り外しが可能な「マニュアルタイプ」、空気圧によって締結・解除する「空気圧タイプ」、それぞれの特長や仕様をご紹介します。
新ツールチェンジシステム MATCH空気圧・電気などの動力源を必要としないツールチェンジャ。手動でも簡単に取りつけ・取りはずし可能2026年09月29日 time >
空気圧・電気などの動力源を必要としないツールチェンジャ。手動でも簡単に取りつけ・取りはずし可能
オートツールチェンジャ動力源不要!機械式にツールの自動交換を実現するツールチェンジャです。動力源がいらないから小型・軽量・配線不要。オール電動化の実現や、エア接続の手間削減に貢献します。2026年09月29日 time >
動力源不要!機械式にツールの自動交換を実現するツールチェンジャです。動力源がいらないから小型・軽量・配線不要。オール電動化の実現や、エア接続の手間削減に貢献します。
作業中にカムレバーが動いてしまうことを防ぎたい【作業性向上・作業工数削減】回転を防ぐ回り止め用のブラケットをご紹介。2026年09月01日 time >
回転を防ぐ回り止め用のブラケットをご紹介。
2026年09月01日 time >
ワンタッチで簡単に位置決めをしたい【作業性向上・作業工数削減】ボタン操作のみで固定できるブラケットをご紹介。2026年09月01日 time >
ボタン操作のみで固定できるブラケットをご紹介。
装置の異常の見逃しと誤操作を防止したい【安全・予防措置】状態を手元で確認できるLEDつき取っ手と鍵つき取っ手をご紹介。2026年09月01日 time >
状態を手元で確認できるLEDつき取っ手と鍵つき取っ手をご紹介。
ボンディングマシンの高速動作時のねじのゆるみを防止したい【生産性向上】高い締めつけトルクに対応できる軽量・高強度チタンねじをご紹介。2026年09月01日 time >
高い締めつけトルクに対応できる軽量・高強度チタンねじをご紹介。
工具を使わずにパネルを締結したい【作業性向上・作業工数削減】工具を使わず、1/4回転でパネル締結できる部品をご紹介。2026年09月01日 time >
工具を使わず、1/4回転でパネル締結できる部品をご紹介。
ねじの斜め締めを防止したい【作業性向上・作業工数削減】斜め締めを防止できるガイドつきねじをご紹介。2026年09月01日 time >
斜め締めを防止できるガイドつきねじをご紹介。
不完全ねじ部のせいで薄板がしっかり固定できない【作業性向上・作業工数削減】薄板をすきまなく固定できるねじがあります。2026年09月01日 time >
薄板をすきまなく固定できるねじがあります。
操作盤や制御盤を回転するユニット スイベルユニットスイベルユニットの紹介ページです。スイベルユニットとは何か、種類と特長などわかりやすくご紹介しています。2026年08月25日 time >
スイベルユニットの紹介ページです。スイベルユニットとは何か、種類と特長などわかりやすくご紹介しています。
2026年08月25日 time >
新規保存