機械要素部品 |新商品
ストッパスクリューを発売しました。
2026年10月27日
T字ノブを発売しました。
ボールノブを発売しました。
アルミ取っ手を発売しました。
プラスティックボールのバリエーションを追加しました。
コニカルグリップに新サイズを追加しました。
セルフロックプラスティックボールに新サイズを追加しました。
アルミボールに新サイズを追加しました。
ステンレスボールに新サイズを追加しました。
ステンレスウィングノブに新サイズを追加しました。
ステンレスバーノブに新サイズを追加しました。
アルミ取っ手に新サイズを追加しました。
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
グリッパのサイズを変えずに把持力UPしたい【自動車業界】【コンロッド搬送】小型・軽量なのに高把持力なグリッパをご紹介します。 把持力をそのままにグリッパを小型化・軽量化できるため、稼動時の動力負荷を低減します。2023年02月14日 time >
小型・軽量なのに高把持力なグリッパをご紹介します。 把持力をそのままにグリッパを小型化・軽量化できるため、稼動時の動力負荷を低減します。
2023年02月14日 time >
粉塵による摩耗でグリッパが3か月しかもたない【自動車業界】【アルミダイカスト工場】防塵・防水保護等級(IP)が高くメンテナンスが不要なグリッパをご紹介します。 防塵・防水カバー+エアパージ時はIP67に適合します(標準時はIP64)。2023年02月14日 time >
防塵・防水保護等級(IP)が高くメンテナンスが不要なグリッパをご紹介します。 防塵・防水カバー+エアパージ時はIP67に適合します(標準時はIP64)。
大型ワークを把持できるグリッパが欲しい【自動車業界】【シリンダーブロック】高把持力・高剛性なグリッパをご紹介します。 剛性が高いため、長爪の装着やオーバーハングが可能です。2023年02月14日 time >
高把持力・高剛性なグリッパをご紹介します。 剛性が高いため、長爪の装着やオーバーハングが可能です。
ワークの反転に時間がかかる【自動車業界】【外観検査工程】搬送中にワークを反転させる部品をご紹介します。 爪先端の旋回機構でワークを把持したまま90°・180°反転させる装置があります。2023年02月14日 time >
搬送中にワークを反転させる部品をご紹介します。 爪先端の旋回機構でワークを把持したまま90°・180°反転させる装置があります。
Oリング自動組みつけ装置を内製したが苦戦している【自動車業界】【Oリング組みつけ】Oリング自動組みつけ装置をご紹介します。 ワークにOリングを自動で組みつける装置があります。2023年02月14日 time >
Oリング自動組みつけ装置をご紹介します。 ワークにOリングを自動で組みつける装置があります。
センサのケーブルが断線してチョコ停する【自動車業界】【部品加工】高IPの電動グリッパをご紹介します。 クーラントがかかったり、ミスト・粉塵が舞う過酷な環境でも使用が可能です。2023年02月14日 time >
高IPの電動グリッパをご紹介します。 クーラントがかかったり、ミスト・粉塵が舞う過酷な環境でも使用が可能です。
【IoT化シリーズ】扉を遠隔地から制御・監視したい方へラッチ遠隔操作システムについてご紹介します。 高強度・高IPのため、屋外での使用に適しています。2023年02月13日 time >
ラッチ遠隔操作システムについてご紹介します。 高強度・高IPのため、屋外での使用に適しています。
2023年02月13日 time >
工場内の省エネ対策にはエア駆動より電動駆動のツールの導入が有効です工場内の省エネ対策にはエア駆動より電動駆動のツールの導入が有効です。電化の効果が大きい装置について、電動タイプの把持力について、ロボットに使用するアクセサリのエアレス化についてご紹介しています。2023年02月02日 time >
工場内の省エネ対策にはエア駆動より電動駆動のツールの導入が有効です。電化の効果が大きい装置について、電動タイプの把持力について、ロボットに使用するアクセサリのエアレス化についてご紹介しています。
2023年02月02日 time >
ハンドル自動化ユニット段取り作業時間を大幅に短縮する「ハンドル自動化ユニット」の特長をご紹介します。ハンドル操作の替わりに最大32箇所を自動で一括制御。PLC対応、IP65、薄型、ソフトウェア付属2022年11月17日 time >
段取り作業時間を大幅に短縮する「ハンドル自動化ユニット」の特長をご紹介します。ハンドル操作の替わりに最大32箇所を自動で一括制御。PLC対応、IP65、薄型、ソフトウェア付属
2022年11月17日 time >
IoT導入の悩み、システム設計が不要のIoT「ezeio」ezeioは、クラウドサーバを利用した機器・装置の状態を監視するIoTシステムです。機器・装置に取りつけた各種センサ(温度・湿度・電流・電圧・振動・照度など)のデータの取得からクラウドサーバへのデータ送信・監視・アラーム機能まで備えたトータルシステムを提供します。2022年11月17日 time >
ezeioは、クラウドサーバを利用した機器・装置の状態を監視するIoTシステムです。機器・装置に取りつけた各種センサ(温度・湿度・電流・電圧・振動・照度など)のデータの取得からクラウドサーバへのデータ送信・監視・アラーム機能まで備えたトータルシステムを提供します。
デマンド監視システム(装置)で電気料金を削減「ezeio」電力の見える化で電気料金を削減してみませんか?低コストで導入可能なクラウド型デマンド監視システム(装置)ezeioのご紹介です。2022年11月17日 time >
電力の見える化で電気料金を削減してみませんか?低コストで導入可能なクラウド型デマンド監視システム(装置)ezeioのご紹介です。
ハンドル自動化ユニットハンドル車による手作業の位置決めを、自動化してみませんか。NBKのハンドル自動化ユニットのご紹介です。2022年11月17日 time >
ハンドル車による手作業の位置決めを、自動化してみませんか。NBKのハンドル自動化ユニットのご紹介です。
電動グリッパNBKの電動ロボットハンドは把持力最大1800N。あなたのワーク搬送のお悩みを解決できそうか、ぜひご確認ください。2022年11月17日 time >
NBKの電動ロボットハンドは把持力最大1800N。あなたのワーク搬送のお悩みを解決できそうか、ぜひご確認ください。
電気ラッチ(電気錠・電磁ロック)とは? 屋外での使用に適した電気ラッチカムのロック状態を電気信号により、制御するラッチについてご紹介します。 高強度・高IPのため、屋外での使用に適しています。2022年09月28日 time >
カムのロック状態を電気信号により、制御するラッチについてご紹介します。 高強度・高IPのため、屋外での使用に適しています。
2022年09月28日 time >
モニターアーム カスタマイズ対応事例モニターアーム・タブレットホルダ「画N固(がんこ)」のカスタマイズ事例の紹介ページです。360°回転タイプ・1軸タイプ・固定タイプ等、様々な調整角度に対応でき、タブレットPCやディスプレイ、キーボードの固定に最適な機械部品です。2022年08月30日 time >
モニターアーム・タブレットホルダ「画N固(がんこ)」のカスタマイズ事例の紹介ページです。360°回転タイプ・1軸タイプ・固定タイプ等、様々な調整角度に対応でき、タブレットPCやディスプレイ、キーボードの固定に最適な機械部品です。
2022年08月30日 time >
ロボットハンド(グリッパ)NBKのロボットハンドの特長・導入メリットを「電動駆動タイプ」「空気圧駆動タイプ」の2種類に分けてご紹介します。2022年07月26日 time >
NBKのロボットハンドの特長・導入メリットを「電動駆動タイプ」「空気圧駆動タイプ」の2種類に分けてご紹介します。
2022年07月26日 time >
新規保存