生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
サーボシステムを高速化するカギは?サーボシステムの生産性向上には、様々な方法がありますが、多くのみなさまが見落としているポイントがあります。それは一体何か、詳しく解説します。2016年04月22日 time >
サーボシステムの生産性向上には、様々な方法がありますが、多くのみなさまが見落としているポイントがあります。それは一体何か、詳しく解説します。
2016年04月22日 time >
軸継手とはフランジ形軸継手の紹介ページです。たわみ軸継手、固定軸継手、ゴム軸継手の特長、構造についてわかりやすくご紹介しています。2015年07月30日 time >
フランジ形軸継手の紹介ページです。たわみ軸継手、固定軸継手、ゴム軸継手の特長、構造についてわかりやすくご紹介しています。
2015年07月30日 time >
特殊環境対応カップリングクリーンルーム、真空中、高温(80℃以上)などの特殊環境に使用できるカップリングをご用意しています。2015年03月24日 time >
クリーンルーム、真空中、高温(80℃以上)などの特殊環境に使用できるカップリングをご用意しています。
2015年03月24日 time >
カップリング対応サービス一覧軸穴追加工サービス、ステンレスねじ変更サービス、クリーン洗浄・クリーン梱包サービス行います。2015年03月24日 time >
軸穴追加工サービス、ステンレスねじ変更サービス、クリーン洗浄・クリーン梱包サービス行います。
管用平行ねじ規格表 JIS B 0202:1999より抜粋JIS B 0202「管用平行ねじ(Parallel Pipe Threads)」について説明するページです。2015年01月14日 time >
JIS B 0202「管用平行ねじ(Parallel Pipe Threads)」について説明するページです。
2015年01月14日 time >
主な表面処理の原理と特徴溶射,高周波焼入れ,窒化,電気めっき,化成処理,陽極 酸化などの「主な表面処理の原理と特徴(Surface Treatment)」について説明するページです。2015年01月14日 time >
溶射,高周波焼入れ,窒化,電気めっき,化成処理,陽極 酸化などの「主な表面処理の原理と特徴(Surface Treatment)」について説明するページです。
炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質 JIS B 1051:2000より抜粋JIS B 1051炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質(Mechanical properties of Fasteners made of Carbon Steel and Alloy Steel)についてのページです。 2015年01月14日 time >
JIS B 1051炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質(Mechanical properties of Fasteners made of Carbon Steel and Alloy Steel)についてのページです。
寸法公差及びはめあいの方式 JIS B 0401:2016より抜粋JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式(System of Limits and Fits)」について説明するページです。2015年01月13日 time >
JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式(System of Limits and Fits)」について説明するページです。
2015年01月13日 time >
多く用いられるはめあいの軸の寸法許容差 JIS B 0401:2016より抜粋JIS B 0401「多く用いられるはめあいの軸の寸法許容差(Deviations of Shafts to be Used in Commonly Used Fits)」について説明するページです。2015年01月13日 time >
JIS B 0401「多く用いられるはめあいの軸の寸法許容差(Deviations of Shafts to be Used in Commonly Used Fits)」について説明するページです。
多く用いられるはめあいの穴の寸法許容差 JIS B 0401:2016より抜粋JIS B 0401「多く用いられるはめあいの穴の寸法許容差(Deviations of Holes to be Used in Commonly Used Fits)」について説明するページです。2015年01月13日 time >
JIS B 0401「多く用いられるはめあいの穴の寸法許容差(Deviations of Holes to be Used in Commonly Used Fits)」について説明するページです。
Web展示会 機械要素技術展M-techにご来場いただけなかった方へ、NBKの注目商品を動画でご紹介するページです。 2014年10月07日 time >
機械要素技術展M-techにご来場いただけなかった方へ、NBKの注目商品を動画でご紹介するページです。
2014年10月07日 time >
カップリングの選定方法(アクチュエータ)アクチュエータ品番、モータ品番から最適なカップリングを選定する方法です。2014年07月28日 time >
アクチュエータ品番、モータ品番から最適なカップリングを選定する方法です。
2014年07月28日 time >
設計資料(軸継手編)適正なフランジ型軸継手を選定するための設計資料をまとめたページです。 設計・選定の際にお役立てください。2014年04月01日 time >
適正なフランジ型軸継手を選定するための設計資料をまとめたページです。 設計・選定の際にお役立てください。
2014年04月01日 time >
オーダーメイド製作お客様の希望するスリットカップリング(軸継手)を1個から短納期で製作致します。外径、全長、ハブ長、軸穴径、最大トルク・ねじりばね定数・最高回転数・許容偏心などご要望の仕様でカップリングのオーダーメイド製作が可能です。2014年03月31日 time >
お客様の希望するスリットカップリング(軸継手)を1個から短納期で製作致します。外径、全長、ハブ長、軸穴径、最大トルク・ねじりばね定数・最高回転数・許容偏心などご要望の仕様でカップリングのオーダーメイド製作が可能です。
2014年03月31日 time >
フランジ形軸継手の安全上の注意フランジ形軸継手をご使用いただく際の安全上の注意についてご案内するページです。 商品を安全にご使用いただくため、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。2014年03月28日 time >
フランジ形軸継手をご使用いただく際の安全上の注意についてご案内するページです。 商品を安全にご使用いただくため、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。
2014年03月28日 time >
カップリングの安全上の注意商品を安全にご使用いただくため、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。2014年03月11日 time >
商品を安全にご使用いただくため、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。
2014年03月11日 time >
新規保存