生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
10kg、1200℃のワークを把持できるグリッパが欲しい【自動車業界】【熱間鍛造工程】耐熱性にすぐれ長爪がつけられるグリッパをご紹介します。 NBKのグリッパは剛性が高いため、長爪の装着や高温ワークの把持が可能です。2023年02月14日 time >
耐熱性にすぐれ長爪がつけられるグリッパをご紹介します。 NBKのグリッパは剛性が高いため、長爪の装着や高温ワークの把持が可能です。
2023年02月14日 time >
グリッパの寿命が半年程度と短い【自動車業界】【アルミホイール搬送】高把持力かつ高IPなグリッパをご紹介します。 NBKの空気圧グリッパは、小型・軽量なのに高把持力、高IPで過酷な環境でも使用可能です。2023年02月14日 time >
高把持力かつ高IPなグリッパをご紹介します。 NBKの空気圧グリッパは、小型・軽量なのに高把持力、高IPで過酷な環境でも使用可能です。
グリッパのサイズを変えずに把持力UPしたい【自動車業界】【コンロッド搬送】小型・軽量なのに高把持力なグリッパをご紹介します。 把持力をそのままにグリッパを小型化・軽量化できるため、稼動時の動力負荷を低減します。2023年02月14日 time >
小型・軽量なのに高把持力なグリッパをご紹介します。 把持力をそのままにグリッパを小型化・軽量化できるため、稼動時の動力負荷を低減します。
粉塵による摩耗でグリッパが3か月しかもたない【自動車業界】【アルミダイカスト工場】防塵・防水保護等級(IP)が高くメンテナンスが不要なグリッパをご紹介します。 防塵・防水カバー+エアパージ時はIP67に適合します(標準時はIP64)。2023年02月14日 time >
防塵・防水保護等級(IP)が高くメンテナンスが不要なグリッパをご紹介します。 防塵・防水カバー+エアパージ時はIP67に適合します(標準時はIP64)。
大型ワークを把持できるグリッパが欲しい【自動車業界】【シリンダーブロック】高把持力・高剛性なグリッパをご紹介します。 剛性が高いため、長爪の装着やオーバーハングが可能です。2023年02月14日 time >
高把持力・高剛性なグリッパをご紹介します。 剛性が高いため、長爪の装着やオーバーハングが可能です。
ワークの反転に時間がかかる【自動車業界】【外観検査工程】搬送中にワークを反転させる部品をご紹介します。 爪先端の旋回機構でワークを把持したまま90°・180°反転させる装置があります。2023年02月14日 time >
搬送中にワークを反転させる部品をご紹介します。 爪先端の旋回機構でワークを把持したまま90°・180°反転させる装置があります。
Oリング自動組みつけ装置を内製したが苦戦している【自動車業界】【Oリング組みつけ】Oリング自動組みつけ装置をご紹介します。 ワークにOリングを自動で組みつける装置があります。2023年02月14日 time >
Oリング自動組みつけ装置をご紹介します。 ワークにOリングを自動で組みつける装置があります。
センサのケーブルが断線してチョコ停する【自動車業界】【部品加工】高IPの電動グリッパをご紹介します。 クーラントがかかったり、ミスト・粉塵が舞う過酷な環境でも使用が可能です。2023年02月14日 time >
高IPの電動グリッパをご紹介します。 クーラントがかかったり、ミスト・粉塵が舞う過酷な環境でも使用が可能です。
工場内の省エネ対策にはエア駆動より電動駆動のツールの導入が有効です工場内の省エネ対策にはエア駆動より電動駆動のツールの導入が有効です。電化の効果が大きい装置について、電動タイプの把持力について、ロボットに使用するアクセサリのエアレス化についてご紹介しています。2023年02月02日 time >
工場内の省エネ対策にはエア駆動より電動駆動のツールの導入が有効です。電化の効果が大きい装置について、電動タイプの把持力について、ロボットに使用するアクセサリのエアレス化についてご紹介しています。
2023年02月02日 time >
モーメントがかかる状態で把持できる高性能なロボットハンド(グリッパ)が欲しい。<自動車業界>小型・軽量なのに高把持力な高性能グリッパをご紹介。 モーメントが掛かる状態でも使用できます。2022年06月22日 time >
小型・軽量なのに高把持力な高性能グリッパをご紹介。 モーメントが掛かる状態でも使用できます。
2022年06月22日 time >
高性能ショックアブソーバ 使用例のご紹介高性能ショックアブソーバ 使用例をご紹介します。ペットボトル成形機、マシニングセンタ、半導体基板搬送装置、ウェハ研磨装置、プレス搬送装置、液晶ガラス基板用XYステージ、ペットボトル成形機、工作機械など。2022年04月26日 time >
高性能ショックアブソーバ 使用例をご紹介します。ペットボトル成形機、マシニングセンタ、半導体基板搬送装置、ウェハ研磨装置、プレス搬送装置、液晶ガラス基板用XYステージ、ペットボトル成形機、工作機械など。
2022年04月26日 time >
昇降軸の振動を抑制したい【生産性向上】振動を抑制するカップリングをご紹介。2022年04月25日 time >
振動を抑制するカップリングをご紹介。
2022年04月25日 time >
メンテナンス時に扉が閉まるのを防止したい【作業性・メンテナンス】扉を一定の角度で保持できるヒンジをご紹介。2022年04月25日 time >
扉を一定の角度で保持できるヒンジをご紹介。
装置連結時のボルトと座面の傾きを吸収したい【作業性・メンテナンス】座面とボルトの傾きを吸収できる座金をご紹介。2022年04月25日 time >
座面とボルトの傾きを吸収できる座金をご紹介。
磁気を嫌う装置でも使える工具が欲しい【作業性・メンテナンス】非磁性の工具をご紹介。2022年04月25日 time >
非磁性の工具をご紹介。
ウェハを保持できるねじが欲しい【作業性・メンテナンス】ウェハを保持できるねじをご紹介。2022年04月25日 time >
ウェハを保持できるねじをご紹介。
新規保存