公開日:2026年05月26日

装置の真空度を高め生産性を向上させたい【生産性向上】

このエントリーをはてなブックマークに追加

ねじ穴やキリ穴のガスを効率よく真空引きできるねじ・座金があります

 

真空装置では、ねじ穴やキリ穴にガスが溜まり、立ち上がり時間が長くなることで製造サイクルが遅延し、生産性の低下につながる
課題があります。特にチャンバ内部の微細なガス溜まりは、歩留まりにも影響を及ぼします。
NBKのガス抜き穴つきねじは、ガスの逃げ道を確保し、効率的な真空引きを実現。
立ち上がり時間の短縮とともに、装置の安定稼働をサポートします。
形状・材質・性能のバリエーションも豊富で、クリーン・高耐蝕・高強度・非磁性・焼きつき対策など、多様な仕様から装置環境に
最適な商品を選定可能です。

また、NBKの真空装置用ねじのガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しており、使用時における脆性破壊や真空環境下
でのアウトガスの発生を抑えます。
頭部形状・材質・サイズも種類が豊富で、さまざまな用途に対応できます。

真空の区分

 

おすすめ商品

お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 生産性・作業性向上 クリーン・真空・非磁性 工作機械 半導体製造装置 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 課題解決事例集 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加