公開日:2026年05月26日
M2.6以下のねじがほしい【小型・軽量化】
小型機器に最適なS0.6〜M2.6対応の微細ねじ・精密ねじがあります
精密機器や電子機器の小型化が進む中で、「M3未満の小さいねじが必要」という要望が増えています。
NBKではS0.6〜M2.6まで対応した微細ねじ・精密ねじを豊富にラインアップ。
ステンレス、チタン、樹脂など、材質も豊富に取り揃え、低頭・脱落防止・いたずら防止といった多様な形状にも対応しています。
使用環境や用途に応じて、柔軟に選定が可能です。

*1 Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
推奨ページ
微細ねじカテゴリ一覧
課題・事例
小型・省スペース・軽量化
工作機械
半導体製造装置
食品機械
自動車製造工程
医療機器
FA機器
ロボット周辺機器
課題解決事例集
特殊ねじ

.jpg?awscf_publishdate=201511303613)