機械要素部品 |新商品
ストッパスクリューを発売しました。
2026年10月27日
T字ノブを発売しました。
ボールノブを発売しました。
アルミ取っ手を発売しました。
プラスティックボールのバリエーションを追加しました。
コニカルグリップに新サイズを追加しました。
セルフロックプラスティックボールに新サイズを追加しました。
アルミボールに新サイズを追加しました。
ステンレスボールに新サイズを追加しました。
ステンレスウィングノブに新サイズを追加しました。
ステンレスバーノブに新サイズを追加しました。
アルミ取っ手に新サイズを追加しました。
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
2分でわかる!ハンドル自動化ユニットの接続・操作方法ハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。1台の送受信機で最大32台のユニットを一括制御。この動画では接続・操作方法を説明しています。(※EPU-100およびEPLは2024年6月をもって廃止いたしました。)2018年03月27日 time >
ハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。1台の送受信機で最大32台のユニットを一括制御。この動画では接続・操作方法を説明しています。(※EPU-100およびEPLは2024年6月をもって廃止いたしました。)
2018年03月27日 time >
"段取り"の自動化に「簡単・リーズナブルな、ちょうど良いソリューション!」ハンドル自動化ユニットについて詳しく説明しています。ハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。段取り作業時間を大幅に短縮します。2018年03月02日 time >
ハンドル自動化ユニットについて詳しく説明しています。ハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。段取り作業時間を大幅に短縮します。
2018年03月02日 time >
ベルト別適用品番一覧Vプーリーのベルト別適用品番一覧ページです。M形、A形、B形、C形、D形、3V形、5V形、8V形、PK形のベルトの適用プーリーをご紹介します。2017年09月22日 time >
Vプーリーのベルト別適用品番一覧ページです。M形、A形、B形、C形、D形、3V形、5V形、8V形、PK形のベルトの適用プーリーをご紹介します。
2017年09月22日 time >
AOI・SPIの生産性向上には高減衰能ゴムカップリング"XGシリーズ"が適しています!「なぜ、XGシリーズはAOI・SPIの生産性を向上できるのか」について説明します。AOI・SPIに最適のカップリングをご紹介します。2017年07月24日 time >
「なぜ、XGシリーズはAOI・SPIの生産性を向上できるのか」について説明します。AOI・SPIに最適のカップリングをご紹介します。
2017年07月24日 time >
塩水による錆びはこれで解決!二相ステンレスねじオーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス。塩水噴霧試験で、二相ステンレスとSUS304の錆びの状態を比較しています。2017年07月12日 time >
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス。塩水噴霧試験で、二相ステンレスとSUS304の錆びの状態を比較しています。
2017年07月12日 time >
ワンアクションでラッチング&締めつけ バイスアクションラッチNBKのバイスアクションラッチは、ワンアクションでラッチングと締めつけができるため、がたつき防止・気密性UPに効果があります。一般的なラッチとの違いを動画で分かりやすくご紹介します。2017年06月07日 time >
NBKのバイスアクションラッチは、ワンアクションでラッチングと締めつけができるため、がたつき防止・気密性UPに効果があります。一般的なラッチとの違いを動画で分かりやすくご紹介します。
2017年06月07日 time >
動画で詳しく説明!ブッシング取りつけ・取りはずしSPプーリーへのブッシング(タイプ1)の取りつけ・取りはずし方法を、動画で詳しく説明します。2017年04月12日 time >
SPプーリーへのブッシング(タイプ1)の取りつけ・取りはずし方法を、動画で詳しく説明します。
2017年04月12日 time >
"落ちない座金"で、イライラ解消!座金組み込みクランプレバー座金が組み込まれたクランプレバーです。装置へのレバーの取りつけ・取りはずしをストレスフリーに!一般的なクランプレバーとの違いをご確認ください。2017年03月29日 time >
座金が組み込まれたクランプレバーです。装置へのレバーの取りつけ・取りはずしをストレスフリーに!一般的なクランプレバーとの違いをご確認ください。
2017年03月29日 time >
9~12インチで自由に調整!調整式タブレットPCホルダの使い方タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。アームを調整して9~12インチのタブレットPCを取りつけることができます。実際の使い方を動画でわかりやすくご説明します。2017年03月17日 time >
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。アームを調整して9~12インチのタブレットPCを取りつけることができます。実際の使い方を動画でわかりやすくご説明します。
2017年03月17日 time >
1分でわかる!クランプレバー&テンションレバーの使い方クランプレバーの正しい使い方を動画でわかりやすくご説明します。2017年03月15日 time >
クランプレバーの正しい使い方を動画でわかりやすくご説明します。
2017年03月15日 time >
簡単作業!テーブルの水平調整と固定に!レベリングエレメントの原理レベリングエレメントとは、機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品です。テーブルの水平調整と固定を一部品で簡単に行うことができます。2017年02月28日 time >
レベリングエレメントとは、機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品です。テーブルの水平調整と固定を一部品で簡単に行うことができます。
2017年02月28日 time >
表面粗さ JIS B 0601:1970/JIS B 0601:1994より抜粋 JIS B 0601「表面粗さ」について説明するページです。2017年01月19日 time >
JIS B 0601「表面粗さ」について説明するページです。
2017年01月19日 time >
モーションコントロールの新しい世界を切り拓く「剛性改善」編新発想の「止める技術」を備えた新しいモーションコントロールシステムについて説明したページです。装置の剛性は生産性を向上させるために必要不可欠です。リニアクランパ・ズィーにより剛性改善することで、装置本来の性能を引き出すことが可能になります。2016年11月21日 time >
新発想の「止める技術」を備えた新しいモーションコントロールシステムについて説明したページです。装置の剛性は生産性を向上させるために必要不可欠です。リニアクランパ・ズィーにより剛性改善することで、装置本来の性能を引き出すことが可能になります。
2016年11月21日 time >
カップリングの選び方お客さまのニーズに合った「最適なカップリング」を選定する基本的なポイントをご説明しています。数多くあるカップリングの中から最適なカップリングを選定することにお困りの方、必見です。2016年10月25日 time >
お客さまのニーズに合った「最適なカップリング」を選定する基本的なポイントをご説明しています。数多くあるカップリングの中から最適なカップリングを選定することにお困りの方、必見です。
2016年10月25日 time >
機械要素部品の安全上の注意NBKの機械要素部品を安全にご使用いただくため、ご使用前にお読みいただく「安全上の注意」ページです。商品を安全にご使用いただくために、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。2016年10月20日 time >
NBKの機械要素部品を安全にご使用いただくため、ご使用前にお読みいただく「安全上の注意」ページです。商品を安全にご使用いただくために、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。
2016年10月20日 time >
特殊ねじの安全上の注意NBKの特殊ねじを安全にご使用いただくため、ご使用前にお読みいただく「安全上の注意」ページです。商品を安全にご使用いただくため、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。2016年10月20日 time >
NBKの特殊ねじを安全にご使用いただくため、ご使用前にお読みいただく「安全上の注意」ページです。商品を安全にご使用いただくため、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。
新規保存