機械要素部品 |新商品
ストッパスクリューを発売しました。
2026年10月27日
T字ノブを発売しました。
ボールノブを発売しました。
アルミ取っ手を発売しました。
プラスティックボールのバリエーションを追加しました。
コニカルグリップに新サイズを追加しました。
セルフロックプラスティックボールに新サイズを追加しました。
アルミボールに新サイズを追加しました。
ステンレスボールに新サイズを追加しました。
ステンレスウィングノブに新サイズを追加しました。
ステンレスバーノブに新サイズを追加しました。
アルミ取っ手に新サイズを追加しました。
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
サーボシステムを高速化するカギは?サーボシステムの高速化を実現するカップリングについて説明したページです。モータとアクチュエータをつなぐカップリングの進化をご存じなければサーボシステムの性能を引き出すチャンスを見逃しているかもしれません。従来のカップリングと比較して説明しています。2016年09月28日 time >
サーボシステムの高速化を実現するカップリングについて説明したページです。モータとアクチュエータをつなぐカップリングの進化をご存じなければサーボシステムの性能を引き出すチャンスを見逃しているかもしれません。従来のカップリングと比較して説明しています。
2016年09月28日 time >
カップリングの選び方カップリングには多くの種類があります。その中からお客さまのニーズに合った「最適なカップリング」をどうやって選べばよいか?その基本的なポイントをご説明します。2016年09月23日 time >
カップリングには多くの種類があります。その中からお客さまのニーズに合った「最適なカップリング」をどうやって選べばよいか?その基本的なポイントをご説明します。
2016年09月23日 time >
モーションコントロールの新しい世界を切り拓く「止める技術」編新発想の「止める技術」を備えた新しいモーションコントロールシステムについて説明したページです。モノを「動かす技術」以上に重要なのが「止める技術」です。リニアクランパ・ズィーは、リニアガイドのレールを直接クランプして、ブレーキ・位置保持を行います。2016年09月20日 time >
新発想の「止める技術」を備えた新しいモーションコントロールシステムについて説明したページです。モノを「動かす技術」以上に重要なのが「止める技術」です。リニアクランパ・ズィーは、リニアガイドのレールを直接クランプして、ブレーキ・位置保持を行います。
2016年09月20日 time >
ハステロイB2相当六⾓⽳付きボルト(特殊品)ハステロイB2について特長、性能、性質、製作例など、詳しく説明します。ハステロイはヘインズ社の登録商標であり、Ni系の耐蝕合⾦です。2016年08月18日 time >
ハステロイB2について特長、性能、性質、製作例など、詳しく説明します。ハステロイはヘインズ社の登録商標であり、Ni系の耐蝕合⾦です。
2016年08月18日 time >
リニアクランパ・ズィー NBKでの使用例 リニアクランパ・ズィーのNBKでの使用例です。NBK社内の生産設備でもリニアクランパ・ズィーは活躍しています。工場内のどんなところに使用されているのか、実際の装置でご紹介します。2016年07月21日 time >
リニアクランパ・ズィーのNBKでの使用例です。NBK社内の生産設備でもリニアクランパ・ズィーは活躍しています。工場内のどんなところに使用されているのか、実際の装置でご紹介します。
2016年07月21日 time >
5年に1度 Vプーリー交換していますか?5年に1度、Vプーリーを交換しましょう。伝導効率の低下、ベルト寿命の低下、騒音・振動の発生を予防することができます。まずは、Vプーリーの溝が摩耗していないか、チェックしてみましょう。簡単なチェック方法をご紹介します。2016年07月08日 time >
5年に1度、Vプーリーを交換しましょう。伝導効率の低下、ベルト寿命の低下、騒音・振動の発生を予防することができます。まずは、Vプーリーの溝が摩耗していないか、チェックしてみましょう。簡単なチェック方法をご紹介します。
2016年07月08日 time >
SPプーリ・ブッシングの取りつけ・取りはずし方ブッシングのタイプ別にSPプーリーの取りつけ・取りはずし方法をご紹介します。また、脱着の際、安全に作業ができる器具をご提案いたします。2016年07月08日 time >
ブッシングのタイプ別にSPプーリーの取りつけ・取りはずし方法をご紹介します。また、脱着の際、安全に作業ができる器具をご提案いたします。
SEMI規格準拠商品SEMI S8-0218 に対応されていますか?NBKは、本規格 第6項(ハンドルの設計)に準拠した商品を多数ラインアップしています。2016年07月08日 time >
SEMI S8-0218 に対応されていますか?NBKは、本規格 第6項(ハンドルの設計)に準拠した商品を多数ラインアップしています。
チタンパラジウム六角穴付きボルト(特殊品)チタンパラジウムについて詳しく説明しています。チタンパラジウムとは、純チタンにパラジウムを添加した材料で、耐蝕チタンとも呼ばれています。2016年07月05日 time >
チタンパラジウムについて詳しく説明しています。チタンパラジウムとは、純チタンにパラジウムを添加した材料で、耐蝕チタンとも呼ばれています。
2016年07月05日 time >
インコネル718相当六角穴付きボルト(特殊品)インコネル718について詳しく説明しています。インコネル718はNi-Cr-FeにMo、Nb、Ta等を添加した合金で、高温環境下での強度が高いうえ、時効硬化熱処理をすることで600℃程度までの引張強度を上げることが可能です。2016年07月05日 time >
インコネル718について詳しく説明しています。インコネル718はNi-Cr-FeにMo、Nb、Ta等を添加した合金で、高温環境下での強度が高いうえ、時効硬化熱処理をすることで600℃程度までの引張強度を上げることが可能です。
モーションコントロールの新しい世界を切り拓く「剛性改善」編装置の性能を最大限に引き出すために必要な「送り方向の剛性改善」。剛性をあげるのが困難な送り方向にはリニアクランパ・ズィーがおすすめです。その効果をデモ機映像にてご確認ください!2016年06月10日 time >
装置の性能を最大限に引き出すために必要な「送り方向の剛性改善」。剛性をあげるのが困難な送り方向にはリニアクランパ・ズィーがおすすめです。その効果をデモ機映像にてご確認ください!
2016年06月10日 time >
ディスプレイ取りつけ前に!考慮したい2つのポイント液晶ディスプレイを機械装置に外付けしたいとお考えの方必見!ディスプレイを取りつける前に、考慮したい2つのポイントを詳しく解説します。2016年06月10日 time >
液晶ディスプレイを機械装置に外付けしたいとお考えの方必見!ディスプレイを取りつける前に、考慮したい2つのポイントを詳しく解説します。
モーションコントロールの新しい世界を切り拓く「止める技術」編新しいモーションコントロールシステムで重要となる「止める技術」。止める技術を最大限に発揮するカギとなるものとは?詳しく解説します。2016年04月25日 time >
新しいモーションコントロールシステムで重要となる「止める技術」。止める技術を最大限に発揮するカギとなるものとは?詳しく解説します。
2016年04月25日 time >
サーボシステムを高速化するカギは?サーボシステムの生産性向上には、様々な方法がありますが、多くのみなさまが見落としているポイントがあります。それは一体何か、詳しく解説します。2016年04月22日 time >
サーボシステムの生産性向上には、様々な方法がありますが、多くのみなさまが見落としているポイントがあります。それは一体何か、詳しく解説します。
2016年04月22日 time >
IPX7試験によるシール座金の防水性評価IPX7試験によるシール座金の防水性評価のページです。2016年04月07日 time >
IPX7試験によるシール座金の防水性評価のページです。
2016年04月07日 time >
モータベース取りつけ方法NBKのベルト伝動用モータベースの取りつけ方法をご紹介します。2016年04月05日 time >
NBKのベルト伝動用モータベースの取りつけ方法をご紹介します。
2016年04月05日 time >
新規保存