機械要素部品 |新商品
ストッパスクリューを発売しました。
2026年10月27日
T字ノブを発売しました。
ボールノブを発売しました。
アルミ取っ手を発売しました。
プラスティックボールのバリエーションを追加しました。
コニカルグリップに新サイズを追加しました。
セルフロックプラスティックボールに新サイズを追加しました。
アルミボールに新サイズを追加しました。
ステンレスボールに新サイズを追加しました。
ステンレスウィングノブに新サイズを追加しました。
ステンレスバーノブに新サイズを追加しました。
アルミ取っ手に新サイズを追加しました。
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
市販のナットを”ゆるみ止め”ナットに。偏心ロックワッシャTM市販のナットを「ゆるみ止めナット」にかえる魔法の座金「偏心ロックワッシャ」。ゆるみ止めの原理を、わかりやすく説明しています。2016年01月18日 time >
市販のナットを「ゆるみ止めナット」にかえる魔法の座金「偏心ロックワッシャ」。ゆるみ止めの原理を、わかりやすく説明しています。
2016年01月18日 time >
偏心ロックワッシャ ゆるみ止め効果の比較試験NBKのゆるみ止めワッシャ「偏心ロックワッシャ」のゆるみ止め効果を試験した結果をご紹介します。2015年12月11日 time >
NBKのゆるみ止めワッシャ「偏心ロックワッシャ」のゆるみ止め効果を試験した結果をご紹介します。
2015年12月11日 time >
Vプーリーの設計資料・Vベルトの選定ポイント適正なVプーリーを選定するための設計資料をまとめたページです。 設計・選定の際にお役立てください。2015年11月06日 time >
適正なVプーリーを選定するための設計資料をまとめたページです。 設計・選定の際にお役立てください。
2015年11月06日 time >
2分でわかる!PowerStop3つの特長高性能ショックアブソーバ"PowerStop"の3つの特長をご紹介します。2015年10月27日 time >
高性能ショックアブソーバ"PowerStop"の3つの特長をご紹介します。
2015年10月27日 time >
インタロック装置の取りはずし防止対策ISO14119の改正(2013年)により、インタロック装置の解体や取りはずし防止対策、無効化防止対策が必要となりました。その対策のひとつに、一方向にしか回せない特殊ねじの利用が推奨されています。2015年10月27日 time >
ISO14119の改正(2013年)により、インタロック装置の解体や取りはずし防止対策、無効化防止対策が必要となりました。その対策のひとつに、一方向にしか回せない特殊ねじの利用が推奨されています。
高性能グリッパ 商品ラインアップNBKの高性能グリッパの商品ラインアップをご紹介します。2015年10月22日 time >
NBKの高性能グリッパの商品ラインアップをご紹介します。
2015年10月22日 time >
軸継手とはフランジ形軸継手の紹介ページです。たわみ軸継手、固定軸継手、ゴム軸継手の特長、構造についてわかりやすくご紹介しています。2015年07月30日 time >
フランジ形軸継手の紹介ページです。たわみ軸継手、固定軸継手、ゴム軸継手の特長、構造についてわかりやすくご紹介しています。
2015年07月30日 time >
設計者のためのクランピングスクリュー解説設計者のための機械要素部品解説 クランピングスクリュー編ページです。クランピングスクリューとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、クランピングスクリューについてわかりやすくご紹介しています。2015年06月18日 time >
設計者のための機械要素部品解説 クランピングスクリュー編ページです。クランピングスクリューとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、クランピングスクリューについてわかりやすくご紹介しています。
2015年06月18日 time >
取りつけ簡単!3つの特長(モータベース)モーターを取りつける際に使用するモーターベース(スライドベース)。NBKのモータベースは、狭所での作業不要!目盛りつきで簡単!安全でコンパクトな設計です。簡単に取りつけることができるとご好評いただいております。2015年04月07日 time >
モーターを取りつける際に使用するモーターベース(スライドベース)。NBKのモータベースは、狭所での作業不要!目盛りつきで簡単!安全でコンパクトな設計です。簡単に取りつけることができるとご好評いただいております。
2015年04月07日 time >
特殊環境対応カップリングクリーンルーム、真空中、高温(80℃以上)などの特殊環境に使用できるカップリングをご用意しています。2015年03月24日 time >
クリーンルーム、真空中、高温(80℃以上)などの特殊環境に使用できるカップリングをご用意しています。
2015年03月24日 time >
カップリング対応サービス一覧軸穴追加工サービス、ステンレスねじ変更サービス、クリーン洗浄・クリーン梱包サービス行います。2015年03月24日 time >
軸穴追加工サービス、ステンレスねじ変更サービス、クリーン洗浄・クリーン梱包サービス行います。
イソメックブッシングの特長イソメック® ブッシングの特長についてご紹介するページです。 安全で確実な締結システムです。納期短縮・在庫削減などの効果があります。2015年03月05日 time >
イソメック® ブッシングの特長についてご紹介するページです。 安全で確実な締結システムです。納期短縮・在庫削減などの効果があります。
2015年03月05日 time >
ハステロイ*1 C-22相当ねじ腐食に強く、長持ちする「ハステロイ C-22ねじ」について、説明します。 耐蝕性にすぐれ、半導体製造装置、液晶パネル製造装置、クリーンルームなどに使用されています。2015年02月06日 time >
腐食に強く、長持ちする「ハステロイ C-22ねじ」について、説明します。 耐蝕性にすぐれ、半導体製造装置、液晶パネル製造装置、クリーンルームなどに使用されています。
2015年02月06日 time >
鉄鋼SS400,SPCC,SPHC.SUJ2、FC200などの「鉄鋼(Steel)」について説明するページです。2015年01月14日 time >
SS400,SPCC,SPHC.SUJ2、FC200などの「鉄鋼(Steel)」について説明するページです。
2015年01月14日 time >
管用平行ねじ規格表 JIS B 0202:1999より抜粋JIS B 0202「管用平行ねじ(Parallel Pipe Threads)」について説明するページです。2015年01月14日 time >
JIS B 0202「管用平行ねじ(Parallel Pipe Threads)」について説明するページです。
ユニファイ並目ねじ/細目ねじ JIS B 0206:1973/JIS B 0208:1973より抜粋 JIS B 0206/JIS B 0208 「ユニファイ並目ねじ/細目ねじ(Unified Coarse Screw Threads/Unified Fine Screw Threads)」について説明するページです。2015年01月14日 time >
JIS B 0206/JIS B 0208 「ユニファイ並目ねじ/細目ねじ(Unified Coarse Screw Threads/Unified Fine Screw Threads)」について説明するページです。
新規保存