公開日:2026年05月26日
異物混入対策・CEマーキング対応に役立つ脱落防止機構つき部品がほしい【安全・予防措置】
装置内のねじやノブ、取っ手などが万一外れて脱落すると、異物混入・部品の紛失などのトラブルを招く恐れがあります。
脱落防止機構とは、ねじ部にヌスミ加工を施し、ねじやノブなどの脱落を防止する機構です。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。


脱落を防ぐための専用構造のねじ・ノブ・取っ手があります
またEC加盟国に輸出または流通する商品は、EC指令に適合している必要があります。装置の保護カバーや点検カバーを固定するねじ類は、カバーを取りはずしたとき、カバーから脱落しないことが要求されており、NBKの脱落防止ねじ・ワッシャが最適です。
既存設計への後付けに対応した「SWAS-SC(脱落防止ワッシャ)」もラインアップ。
ねじ側から差し込むだけの簡単操作で脱落を防止でき、専用工具を使えばより確実な取りつけも可能。安全性向上と設計の柔軟性を両立します。


おすすめ商品
推奨ページ
課題・事例
生産性・作業性向上
安全対策・予防措置
作業性・メンテナンス
工作機械
半導体製造装置
食品機械
自動車製造工程
医療機器
FA機器
ロボット周辺機器
課題解決事例集
特殊ねじ
機械要素部品





.jpg?awscf_publishdate=201511303613)